This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637EVM:TPS56637EVM:PSpice 错误

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929430/tps56637evm-tps56637evm-pspice-error

器件型号:TPS56637EVM
主题中讨论的其他器件:TPS56637

大家好、

我在 TI.com 上安装了适用于 TI 2020和 TPS56637 PSPICE 瞬态模型的 SPICE。

   

我 kΩ 了直流15V 作为输入、并在图片中的反馈区域中添加了 R10 (20 μ A)、C7 (100pF)、该区域周围环绕着一个红色帧

并将探针放在输出电压上、并配置仿真设置。

我还将"Run to Time"的值设置为3.5ms、将最大步长设置为0.1ms。   

Atfer 我按"run"、我无法获得仿真结果、但 TI 2020的 PSPICE 冻结。

如何修复此错误?

此致、

maki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我只更改电源、它可以正常运行。 将在明天检查另外两个更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请尝试使用20ns 的最大步长。 0.1ms 过高、可能导致错误的结果。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也如 Yuchang 建议、尝试使用 PWL 或脉冲源而不是直流 VIN 源。 这可能也会导致收敛问题。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang、

    感谢你的答复。

    您是否使用这些图标开始仿真?

    这是我的仿真设置。

    正确吗? 以及您如何更改电源?

    我将电源更改为直流15V、并将其插入 TPS56637的 Vin。

    此致、

    maki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maki、

    您使用的按钮没有问题、似乎您需要将最大步长设置为低于100ns、然后它可以正常运行。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    感谢你的答复。

    我尝试更改某些配置、但我的 PSPICE for TI 2020仍停止运行并导致错误。

    我刚刚安装并开始使用它。

    当我们开始使用 PSPICE for TI 2020时、初学者是否会遇到一些问题或常见错误?

    BRS、

    maki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      使用该工具时不应出现任何问题。 您能否压缩您的项目文件并与我们分享? 我们可以看一看。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢你的帮助。

    这是我对 PSPICE model.e2e.ti.com/.../TPS56637_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip 的 zip 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      我能够在我的 PC 上本地运行它。 我们将对此进行更深入的研究。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maki、

    我还在我的计算机上检查了它、并且能够运行它。 那么、您是否在没有任何更改的情况下尝试运行从 TI.com 下载的 pspice 文件?

    如果使用默认设置运行 pspice 文件时出错、则 pspice 软件可能会出现一些错误。

    谢谢你。

    此致、

    Andrew