主题中讨论的其他器件:TPS56637
大家好、
我在 TI.com 上安装了适用于 TI 2020和 TPS56637 PSPICE 瞬态模型的 SPICE。
我 kΩ 了直流15V 作为输入、并在图片中的反馈区域中添加了 R10 (20 μ A)、C7 (100pF)、该区域周围环绕着一个红色帧
并将探针放在输出电压上、并配置仿真设置。
我还将"Run to Time"的值设置为3.5ms、将最大步长设置为0.1ms。
Atfer 我按"run"、我无法获得仿真结果、但 TI 2020的 PSPICE 冻结。
如何修复此错误?
此致、
maki