我正在设计一个由两节镍氢/碱性电池供电的系统、其中 TPS61022的输出被馈送到两个 LDO 稳压器中。 您能否查看随附的原理图并提供任何意见/建议?
我知道布局对于 TPS61022的可靠运行至关重要、但在了解了这一经验后、尤其如此:
我认为将 SW 引脚钳位到 Vout 可能是明智的。 如果我遵循数据表/EVM 中的布局建议、您是否认为有必要这样做?
谢谢、
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在设计一个由两节镍氢/碱性电池供电的系统、其中 TPS61022的输出被馈送到两个 LDO 稳压器中。 您能否查看随附的原理图并提供任何意见/建议?
我知道布局对于 TPS61022的可靠运行至关重要、但在了解了这一经验后、尤其如此:
我认为将 SW 引脚钳位到 Vout 可能是明智的。 如果我遵循数据表/EVM 中的布局建议、您是否认为有必要这样做?
谢谢、
Kevin
尊敬的 Kevin:
感谢您的联系。
首先要与您确认两 节镍氢/碱性电池是串联还是并联的? 我是否可以知道 TPS61022的最大输出电流?
您正是关于布局的。 我们遇到了很多问题、因此我编写了一份应用手册:https:/www.ti.com/lit/an/slvaes4/slvaes4.pdf?ts=1598497539540 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F"title="TPS61022布局指南"> www.ti.com/.../slvaes4.pdf
尊敬的 Kevin:
那么、输入电压范围是1.8V~3.0V、对吧?
MODE 引脚可连接至 GND、因此器件可在轻负载条件下实现更高的效率。
2.放置这么多47uF 输出电容器的原因是什么?
3.对于您的应用,两个或三个47uF 陶瓷电容器就足够了。 请将前馈电容器 C48设置为12pF。 请添加一个与 C48串联的1k Ω 电阻器、以消除耦合到 FB 引脚的噪声。