This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:原理图审阅

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935210/tps61022-schematic-review

器件型号:TPS61022

我正在设计一个由两节镍氢/碱性电池供电的系统、其中 TPS61022的输出被馈送到两个 LDO 稳压器中。 您能否查看随附的原理图并提供任何意见/建议?

我知道布局对于 TPS61022的可靠运行至关重要、但在了解了这一经验后、尤其如此:

e2e.ti.com/.../3252507

我认为将 SW 引脚钳位到 Vout 可能是明智的。 如果我遵循数据表/EVM 中的布局建议、您是否认为有必要这样做?  

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的联系。

    首先要与您确认两 节镍氢/碱性电池是串联还是并联的? 我是否可以知道 TPS61022的最大输出电流?

    您正是关于布局的。 我们遇到了很多问题、因此我编写了一份应用手册:https:/www.ti.com/lit/an/slvaes4/slvaes4.pdf?ts=1598497539540 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F"title="TPS61022布局指南"> www.ti.com/.../slvaes4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两节电池将串联、最大电流为1A @ 4.6V。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    那么、输入电压范围是1.8V~3.0V、对吧?

    MODE 引脚可连接至 GND、因此器件可在轻负载条件下实现更高的效率。

    2.放置这么多47uF 输出电容器的原因是什么?  

    3.对于您的应用,两个或三个47uF 陶瓷电容器就足够了。 请将前馈电容器 C48设置为12pF。 请添加一个与 C48串联的1k Ω 电阻器、以消除耦合到 FB 引脚的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的快速回复——这非常有帮助。 我已根据您的建议更新了原理图。 如果下面的内容看起来很好、我会将此线程标记为已解决。

    再次感谢您、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    原理图看起来不错。  

    请遵循 TPS61022布局指南。