This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54232:当改变二极管时、输入电流消耗变得更高

Guru**** 2562180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932633/tps54232-input-current-consumption-becomes-higher-when-changing-diode

器件型号:TPS54232

您好!

我们想知道、当我们将 D25从 ES1G_YJ 更改为 FR1G 时、输入电流消耗增加30mA 是否正确?

如果是、为什么?

如果不是、可能会导致此问题的原因是什么?

谢谢你。

e2e.ti.com/.../FR1G.pdfe2e.ti.com/.../ES1G_5F00_YJ_2800_1_2900_.pdf

此致、

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    这对我来说是有道理的。 我相信、您看到的电流增加是由于两个二极管的反向恢复时间不同。 ES1G 的最大指定反向恢复时间为35ns、而 FR1G 的最大反向恢复时间为150ns。

    占空比可近似为 D = Vout/Vin = 3.3/15 = 0.22。 对于1MHz 的开关频率、每个周期为 T= 1/Fsw = 1us。 因此、二极管的阻隔时间应约为0.22*1us = 220ns /周期、并且每周期导通时间约为780ns。

    如您所见、150ns 反向恢复时间在二极管应阻断的时间中占很大一部分。 如果您可以获得 SPICE 模型、我建议对其进行仿真、以确认情况是否如此。 更好的方法是、如果您能够测量示波器上的二极管电流、以验证是否确实发生了这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    我刚刚意识到图像无法发布。 请参阅随附的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    当您说输入电流消耗高30mA 时、负载电流会压缩什么? 不同的二极管具有不同的 Vf、因此可以合理地稍微改变效率/输入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    通过查看您共享的两个数据表、设备之间唯一显著的区别似乎是报告的 ES1G 反向恢复时间为35ns、FR1G 的反向恢复时间小于150ns、如 Kevin Bradford 所述。  FR1G 的额外反向恢复时间可能会导致 输入电流增加。

    将400V 反向额定二极管与28V 额定开关配合使用是否有具体原因?

    与电压较低的1A 二极管相比、这些二极管具有更高的电容、正向压降和反向恢复时间、这将提供比 FR1G 或 ES1G 更高的效率和更低的成本。  例如、SS14-LTP 是40V 1A 肖特基势垒二极管。  与 FR1G 和 ES1G 上的1.3V 和 52pF 结电容相比、该器件具有500mV @ 1A 的正向压降、并且采用相同的 DO-214AC 封装。

    https://www.mccsemi.com/pdf/Products/SS12E-SS110E(SMAE).PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    对此进行了任何更新? 如果您的问题已得到解决、我们将关闭此主题。 谢谢!