This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:输出电压较高、开关相位接近100%占空比

Guru**** 2524490 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935505/tps54160-output-voltage-is-high-and-switching-phase-is-close-to-100-duty

器件型号:TPS54160
主题中讨论的其他器件:DRV8301

大家好、我目前使用的是内置 TPS54160芯片的 DRV8301电机控制器。

到目前为止、我已经杀死了5颗以上的芯片、哈哈。

起初、TPS 芯片的输出为5V。 当我开始将其加载到>150mA 时,芯片就会死。 对于这个问题、我意识到我没有在设计中放置一个环流二极管。

放置环流二极管后、一切都正常。 我甚至将输出负载降至1A、没有问题。

出现了新问题、这次我注意到输出电压为7.5V (而不是5V、这是正确的电压)、开关侧(电感器的另一侧)占空比几乎为95%、峰值电压为~8Vish。 当输出在5V 时正确时,开关电压的峰值通常大于15V。 我想知道发生了什么。 由于输出为7.5V、我的5V-TVS 二极管正在分解以消耗所有电流。

我觉得这是一个与环流二极管问题无关的新问题、因为我有一个板仍然正常运行(生成5V 电压)、但另外两个板存在此7.5V 电压问题。 请提供任何帮助。

谢谢、

SJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要添加更多信息、

    当我的另一个工作板死了(它使5V 正常)时、我更换了 DRV8301芯片3次、并且仍然存在此7.5V 输出问题。 但是、这真的很奇怪、因为这是唯一可以断开的 IC? 我不认为这个问题是由电路中的其他5V IC 引起的、因为我已经断开了5V 电源轨的所有可能负载。 当我谈到5V 负载测试时、我使用的是直流电负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请发送原理图、如果可能、请发送 PCB 布局。

    问题的一个可能是连接的反馈电阻器

    输出到 SENSE 引脚。  确保它们焊接良好且具有正确的值。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、感谢您的回答。 请参阅随附的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我作为 PNG 附加、以防最后一个答复无法显示图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次更换了芯片、并确保 PowerPAD 已焊接到电路板上。 我使用了焊锡膏和热风枪、并仔细检查它们是否绑在一起。

    与我之前遇到的7.5V 问题不同、这是我现在遇到的问题。

    输出接近5V、但它会像疯了一样振荡。 我检查了 SENSE 引脚、我还看到 SENSE 引脚也具有振荡噪声。

    我附加了5V 输出、电感器的开关侧和放大的开关侧图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最初的7.5V 输出问题似乎是由于电源焊盘未正确焊接。 由于接地端是浮动的、因此输出电压更高。

    第二个振荡问题(当负载为10mA 时、输出电压会消失、因此为0功率)、原因是我的 BST BK 电容器未焊接。 我相信问题已经解决了!