This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24292I:寄存器复位时的欠复位(REG01位7)=>不一致?

Guru**** 2503365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24292I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935042/bq24292i-powe-on-reset-respecting-register-reset-reg01-bit-7-inconsistency

器件型号:BQ24292I

你(们)好。

在器件"bq24292i 的数据表"SLUSBI4B–2013年4月–2016年12月修订版"中、它说:

8.3.1.1上电复位(POR)

内部偏置电路由 VBUS 和 BAT 的较高电压供电。 当 VBUS 或 VBAT 上升时
在 UVLOZ 上方、睡眠比较器、电池电量耗尽比较器和 BATFET 驱动器处于激活状态。 I2C 接口
已准备好进行通信、所有寄存器均复位为默认值主机可以访问所有寄存器
POR 之后。

表8. REG01上电配置寄存器说明

默认值:保持当前寄存器设置(0)

 

不是它在"上电"上运行了吗? "保留其设置"或"重置为默认值"  

还是"寄存器复位"位仅用于在运行期间将寄存器复位为默认值?

感谢您的帮助。

谢谢 Nik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nik、

    如果器件从无有效 VBUS 和无有效 VBAT 启动、则被视为上电复位(POR)。 在有效的 VBUS 或有效的 VBAT 应用到器件后、所有寄存器都被复位为寄存器映射中显示的默认值。 有关详细信息、请参阅8.4.1主机模式和 d/s 上的默认模式。  强烈建议 通过测试 器件 EVM 来熟悉器件操作。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ning!

    感谢您的回答、这有助于我进一步了解。

    谢谢 Nik