请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24292I 你(们)好。
在器件"bq24292i 的数据表"SLUSBI4B–2013年4月–2016年12月修订版"中、它说:
8.3.1.1上电复位(POR)
内部偏置电路由 VBUS 和 BAT 的较高电压供电。 当 VBUS 或 VBAT 上升时
在 UVLOZ 上方、睡眠比较器、电池电量耗尽比较器和 BATFET 驱动器处于激活状态。 I2C 接口
已准备好进行通信、所有寄存器均复位为默认值。 主机可以访问所有寄存器
POR 之后。
和
表8. REG01上电配置寄存器说明
默认值:保持当前寄存器设置(0)
不是它在"上电"上运行了吗? "保留其设置"或"重置为默认值"
还是"寄存器复位"位仅用于在运行期间将寄存器复位为默认值?
感谢您的帮助。
谢谢 Nik