This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:DR PIN8显示了两个级别

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935048/lm3481-dr-pin8-showing-two-levels

器件型号:LM3481

您好!

我们有一个使用 LM3481的反激式设计。 VIN 为5.3V。 我们在用1uF 缓冲的 VCC 引脚上测量5V 电压。 当我们烧断6V 时、应禁用内部偏置电路并将 Vin 电压转发到 VCC 引脚。 VCC 引脚电压应驱动 DR PIN8和 Vgate。 与栅极串联时、我们使用1欧姆电阻器。 但是、5V 的 VCC 似乎不同于 DR 电压、后者等于 Vin。

电流感应电阻器设置为220m Ω、峰值限制约为700mA、我们未达到该值。 我们不时会看到 DR 引脚和 FET VDS 的开关波形、这看起来像是牵引水平。 DR 引脚不会从0V 切换至 VCC、但在两者之间有一个阶跃。 请参阅随附的示波器图。

对此有何解释?

我们可以使用多个板重复此过程。

橙色:VCC

Yello:VGate

绿色:VDS

非常感谢

Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lutz、

    感谢您提出问题并使用 LM3481。

    您可以发布原理图吗? 我以前在栅极驱动器上没有看到过这样的问题。 如果您无法公开共享原理图 、请通过电子邮件将其发送给我。 只需确认一下、这仅在输入电压接近6V 时发生、对吧?

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢你的帮助。 我将离线向您发送一些材料。 但好消息是我们发现了问题。 Rohde & Schwarz 示波器的触发器性能导致了这种情况。 使用旧的 LeCroy,一切都如预期的那样正常。

    此致

    Lutz