Other Parts Discussed in Thread: LM3481
您好!
我们有一个使用 LM3481的反激式设计。 VIN 为5.3V。 我们在用1uF 缓冲的 VCC 引脚上测量5V 电压。 当我们烧断6V 时、应禁用内部偏置电路并将 Vin 电压转发到 VCC 引脚。 VCC 引脚电压应驱动 DR PIN8和 Vgate。 与栅极串联时、我们使用1欧姆电阻器。 但是、5V 的 VCC 似乎不同于 DR 电压、后者等于 Vin。
电流感应电阻器设置为220m Ω、峰值限制约为700mA、我们未达到该值。 我们不时会看到 DR 引脚和 FET VDS 的开关波形、这看起来像是牵引水平。 DR 引脚不会从0V 切换至 VCC、但在两者之间有一个阶跃。 请参阅随附的示波器图。
对此有何解释?
我们可以使用多个板重复此过程。
橙色:VCC
Yello:VGate
绿色:VDS
非常感谢
Lutz