Other Parts Discussed in Thread: BQ34110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110 朋友们、您好!
我 在我的应用中使用了 BQ34110和铅酸电池(12V、18000mAh)来实现 BMS。
我正在寻找从12V、18000 mAh 铅酸电池开始的示例固件或任何方法/代码行序列。
是否有人能说明我必须从哪里开始?
-中国
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请看一下这个项目: https://gitlab.nanotec.de/nathan/Powermanagement-for-NATHAN
我将其用作起点。 我最后用 C 语言完全写了我的驱动程序、但至少它不是从零开始。
这些电量监测计对于新加入者来说很复杂。 遗憾的是、TI 没有像为微控制器提供框架那样提供框架。
但愿这对您有所帮助。
BR。