This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ34110示例程序

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934036/bq34110-bq34110-sample-program

器件型号:BQ34110

朋友们、您好!

我  在我的应用中使用了 BQ34110和铅酸电池(12V、18000mAh)来实现 BMS。  

我正在寻找从12V、18000 mAh 铅酸电池开始的示例固件或任何方法/代码行序列。  

是否有人能说明我必须从哪里开始?  

-中国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chint可能、

    没有示例代码、但最好首先实现 i2c 驱动程序。

    在线应提供大量示例、说明如何使用 MCU 实现该目的。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请看一下这个项目: https://gitlab.nanotec.de/nathan/Powermanagement-for-NATHAN

    我将其用作起点。 我最后用 C 语言完全写了我的驱动程序、但至少它不是从零开始。

    这些电量监测计对于新加入者来说很复杂。 遗憾的是、TI 没有像为微控制器提供框架那样提供框架。  

    但愿这对您有所帮助。

    BR。