主题中讨论的其他器件:BQ51013
在测量 LS 和 Ls 时、是否将电池包含在 RX 侧、我对此有点困惑。" 在我看来、逻辑最合理的是、由于它基本上只是 RX 侧的一个额外组件、它应该被包括在两个测量中。
WPC 规范(版本1.2.3)说明了这一点(重点说明):
在这些公式中,Ls’是二次线圈放置在电源发送器的接口表面且-如有必要-与一次电池对齐时的自感; Ls 是次级线圈的自感、没有磁性有源材料、不属于靠近次级线圈的电源接收器设计的一部分(例如远离电源发送器的接口表面)。
根据这一定义、我本想电池应该包含在 LS 和 LS 测量中。 但是、TI 的大部分内容似乎仅包含在 LS 的测量中:
- 本论坛上的“如何为无线电源 RX 线圈选择电容值”常见问题解答指出:“LS 是线圈数据表中给出的自由空间电感”,这意味着它不包括电池或外壳。
- 我没有发现 BQ51013数据表非常清晰、但它似乎建议将电池包含在 Ls 测量中、而不是包含在 Ls 测量中。
- "为无线电源系统设计符合 Qi 标准的接收器线圈、第1部分"文章似乎也是如此。
我正在寻求一些确认和澄清。