This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:Qi LS 和 LS#39;测量-是否包含电池?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934506/bq51013b-qi-ls-and-ls-measurements---include-battery-or-not

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件:BQ51013

在测量 LS 和 Ls 时、是否将电池包含在 RX 侧、我对此有点困惑。" 在我看来、逻辑最合理的是、由于它基本上只是 RX 侧的一个额外组件、它应该被包括在个测量中。

WPC 规范(版本1.2.3)说明了这一点(重点说明):

在这些公式中,Ls’是二次线圈放置在电源发送器的接口表面且-如有必要-与一次电池对齐时的自感; Ls 是次级线圈的自感、没有磁性有源材料、不属于靠近次级线圈的电源接收器设计的一部分(例如远离电源发送器的接口表面)。

根据这一定义、我本想电池应该包含在 LS 和 LS 测量中。 但是、TI 的大部分内容似乎仅包含在 LS 的测量中:

  • 本论坛上的“如何为无线电源 RX 线圈选择电容值”常见问题解答指出:“LS 是线圈数据表中给出的自由空间电感”,这意味着它不包括电池或外壳。
  • 我没有发现 BQ51013数据表非常清晰、但它似乎建议将电池包含在 Ls 测量中、而是包含在 Ls 测量中。
  • "为无线电源系统设计符合 Qi 标准的接收器线圈、第1部分"文章似乎也是如此。

我正在寻求一些确认和澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Ls 是电感的自由空间测量值、其中不包括电池。  

    Ls 测量应尽可能接近最终的 RX 解决方案、包括电池和任何其他金属/屏蔽

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我不相信 LS 是数据表值(我认为这是您所说的内容、 也是常见问题 解答明确指出的内容)。

    对于一件事、如果 LS 测量包括屏蔽和电池、这对我来说很有意义、因为我会将 LS 视为远离功率发送器时的电感、将 LS'视为位于功率发送器上时的电感。 诚然、我不知道/记得关于无线电力传输的很多信息、但我希望任何谐振频率都将由所有组件的联合效应决定、而不是由电感器独立决定。

    此外,原稿中我所引述的段落的措辞向我建议,应将其一并审议。 我还检查了 WPC 规范的参考设计部分、措辞似乎也是相同的(以下来自示例3):

    在二次谐振 μH Fs = 100kHz 时、二次线圈和屏蔽组件的电感值 Ls = 11.5±1 μ H、Ls′= 15.7±μH 1 μ H。

    由于该示例包括一些线圈参数(但不包括电感本身)、我还继续使用 该计算器 来估算线圈的电感、 结果大约为6-7 μ H (例如3)(我尝试匹配外径)、比示例中使用的 LS 值11.5低得多。 我不确定、但这可能是铁氧体屏蔽增大电感所解释的?