This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:是否适合用作珀耳帖驱动器?

Guru**** 2540540 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56637, TPS54302, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934757/tps56637-suitability-as-a-peltier-driver

器件型号:TPS56637
主题中讨论的其他器件: TPS54302TPS55288

你(们)好 我正在研究珀耳帖驱动器(珀耳帖规格为6.0A、8.6V)、并考虑 使用 TPS56637或类似的开关控制器、但有一些问题、因为该应用具有轻微的非典型性。

我想我可以使用一种方法通过反馈环路中的 PWM 控制输出电压、如 本应用手册中所述、该方法适用于 TPS54302、但可能会导致 TPS56637的省电或软启动功能出现问题?

-设计中的大褶皱是双向电流驱动珀耳帖。 在以前的低功耗设计中、我有两个 PWM 控制的稳压器和两个 FET 来管理这一情况。  是否可以在禁用输出的情况下通过 TPS56637灌入电流? 可能还有另一个控制器允许手动控制同步整流器以实现此类(错误)使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      TPS56637的反向电流限制为-2.3Amin、允许您在 FCCM 模式下灌入电流。 如果您正在寻找降压/升压转换器、您是否了解过 TPS55288?

    https://www.ti.com/product/TPS55288

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 ,Gerold

    我的电源电压将远远高于驱动器所需的电压输出、因此降压转换器通常更有意义。  不过、TPS55288看起来确实是一款令人印象深刻的转换器。

    如果降压/升压转换器位于负载的一侧、而固定电压电源位于另一侧、则降压/升压转换器可以工作、但由于升压/降压转换器高于或低于另一个电源的电压、因此两者都必须拉电流和灌电流。 我还不知道如何做到这一点。

    谢谢

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    您已经提到、您的应用的规格是6A、8.6V 输出。 那么、您所需的双向电源是否相同? 对于 TPS56637、由于反向电流限制、它无法从输出侧吸收6A 反向电流。

    此外、我担心我不会为您的应用带来意义。 对于 TPS56637等降压转换器、它能够进行双向功率传输。 但它不能消耗反向功率、这意味着您需要在输入侧使用具有灌电流能力的电源。 当在降压的输出侧强制使用电压高于 Vout 的电源时、通常会发生反向功率传输。 (或者有时输出电压高于负载瞬态动态状态下设置的 Vout。) 它不能通过调节输入电压来触发。 我不知道这是否符合您对应用的要求。  

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Andrew Xiong"]

    您已经提到、您的应用的规格是6A、8.6V 输出。 那么、您所需的双向电源是否相同? 对于 TPS56637、由于反向电流限制、它无法从输出侧吸收6A 反向电流。

    此外、我担心我不会为您的应用带来意义。 对于 TPS56637等降压转换器、它能够进行双向功率传输。 但它不能消耗反向功率、这意味着您需要在输入侧使用具有灌电流能力的电源。 当在降压的输出侧强制使用电压高于 Vout 的电源时、通常会发生反向功率传输。 (或者有时输出电压高于负载瞬态动态状态下设置的 Vout。) 它不能通过调节输入电压来触发。 我不知道这是否符合您对应用的要求。  

    [/报价]

    没错。 之前的原型有两个降压转换器和两个 FET、负载的每侧各一个。 GPIO 使能降压转换器、FET 位于负载的另一侧、从而实现接地路径。 PWM 控制降压转换器的输出电压。 就器件数量而言不是很好、但它能正常工作。

    从根本上说、我想找一个能够提供至少6A 电流(可能需要更多一些裕度)的降压转换器、但它并不是那么"智能"、以至于在我使用 PWM 控制反馈电压时会出现问题。 如果我无法使用具有集成开关的降压转换器管理6或8安培、那么下一步将是驱动外部晶体管的控制器、但我不确定它们是否可以驱动到0V 输出(在本应用中很重要)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想、在某种情况下、我假设我要寻找开关模式稳压器、并且必须考虑 PWM 输入和其他因素、但更仔细地看具有 PWM 输入的同步降压控制器、这是更合适的选择。 谢谢