This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:保护应用怀疑与放大器;bq34z100 / bq78350R1-A 用于电池电量监测

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ78350-R1A, BQ77915, BQ76940, BQ76920, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933486/bq77915-protection-application-doubts-bq34z100-bq78350r1-a-for-battery-gauging

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100BQ78350-R1ABQ76940BQ76920BQ76930

您好,

我的一位客户打算使用以下 IC,他们需要对此进行确认。  

请帮助澄清-  

BQ7791506   
我们有兴趣将 bq7791506 IC 用于保护应用、并想澄清有关该器件的几点:-

 

1) 1)我们希望使用该 IC、其连续放电流和充电电流分别高达200A 和60-80A。 如果感测电阻器的大小合适且 CFET/DFET 驱动器输出可以支持更大的 MOSFET 栅极电流、则充电过流和放电过流保护限制是否支持此要求?
2) 我们将要求 平衡电流约为200mA、并相应地调整外部平衡 MOSFET 和电阻器的大小、但需要确认 IC 中的平衡 FET 驱动器可用于外部运行、并且平衡 FET 驱动器能够实现 处理较高的平衡 FET 尺寸、从而处理栅极电流
3) 3)对于可以级联以实现更高电池系统的单个 IC 的数量是否有最大限制。
4) 4)根据数据表、特定 IC 的过压保护阈值为3.8V、我们需要3.6V 的阈值。 与磷酸铁锂标准阈值相同的产品系列中是否有具有此阈值的 IC?

 

5) 5)我们正在寻找一种基本的12V 电池 设计、并正在寻找潜在的应用来支持独立的多节12V 串联电池、从而形成一个完整的24/36/48V 系统。 这样做是否存在任何固有问题? 请注意、单个12V 模块将是独立的电池和 BMS 模块。   


上述 IC 是否广泛用于印度或其他地区的 BMS 应用?  

您是否会建议其他任何器件(用于电池保护和平衡)符合我们的上述要求?

 

BQ34Z100 / BQ78350R1-A   

我们正在考虑使用 IC bq34z100 / bq78350R1-A 进行电池电量监测(充电状态和运行状况)、并希望澄清以下几点:-

 

1) 1)我们的电池的最大容量为200Ah、最大放电和充电电流分别为200A 和80A。 上述 IC 是否适合给定的规格?

2) 2)根据数据表、独立使用的 BQ78350-R1A 将使用 CEDV 算法而不是库仑计数算法来确定 SOC。 您能否评论一下 CEDV 算法与库仑计数算法相比有多精确?

3) 3) BQ78350-R1A 是否需要 其配套前端才能运行、或者它是否可以与 BQ7791506 (或其他保护 IC)等其他前端配合使用?

我认为它需要来自 BQ7791506中未提供的前端的通信  

谢谢  

曼达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mandal、

    是的、我认为您的客户今天也在这两个主题中将其中的一些问题发布到了 E2E:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/933288

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/933279

    在下面的蓝色部分查看我的答案

    BQ7791506   
    我们有兴趣将 bq7791506 IC 用于保护应用、并想澄清有关该器件的几点:-

     1) 1)我们希望使用该 IC、其连续放电流和充电电流分别高达200A 和60-80A。 如果感测电阻器的大小合适且 CFET/DFET 驱动器输出可以支持更大的 MOSFET 栅极电流、则充电过流和放电过流保护限制是否支持此要求? 数据表中的器件比较表显示了可用的不同充电过流和放电过流限制。 我认为该器件的版本无法满足其确切需求(充电过流放电过流比及其请求的 OVP)。 对于驱动多个 FET 以允许更高的栅极电流、此应用可能不有帮助: https://www.ti.com/lit/pdf/slua773
    2) 我们将要求 平衡电流约为200mA、并相应地调整外部平衡 MOSFET 和电阻器的大小、但需要确认 IC 中的平衡 FET 驱动器可用于外部运行、并且平衡 FET 驱动器能够实现 处理较高的平衡 FET 尺寸、从而处理栅极电流。 是的、该器件可以控制外部平衡 FET 以支持更高的电流。
    3) 3)对于可以级联以实现更高电池系统的单个 IC 的数量是否有最大限制。 不存在最大限制、但对于20节以上的电池节数、您应该仔细了解并考虑堆叠导致的任何时序延迟。 数据表和 BQ77915堆叠应用报告都提供了有关此主题的良好信息: https://www.ti.com/lit/an/slua906/slua906.pdf
    4) 4)根据数据表、特定 IC 的过压保护阈值为3.8V、我们需要3.6V 的阈值。 与磷酸铁锂标准阈值相同的产品系列中是否有具有此阈值的 IC? Bq7791506用于 LiFePO4应用。 这是可用的最低 OVP 器件。

     5) 5)我们正在寻找一种基本的12V 电池 设计、并正在寻找潜在的应用来支持独立的多节12V 串联电池、从而形成一个完整的24/36/48V 系统。 这样做是否存在任何固有问题? 请注意、单个12V 模块将是独立的电池和 BMS 模块。  这种情况很常见、只需每个电池独立运行(仅在同一个块内的电池之间进行电池平衡、每个块具有不同的保护 FET 等)


    上述 IC 是否广泛用于印度或其他地区的 BMS 应用?  是的

    您是否会建议其他任何器件(用于电池保护和平衡)符合我们的上述要求? 如果没有具有所需精确电流和电压阈值的保护器、我认为电池监控器可能是更好的选择。 BQ76940等电池监控器可与 MCU 配合使用以提供所需的保护。 电池监控器还需要 MCU 或配套控制器(BQ78350-R1A)

     BQ34Z100 / BQ78350R1-A   

    我们正在考虑使用 IC bq34z100 / bq78350R1-A 进行电池电量监测(充电状态和运行状况)、并希望澄清以下几点:-

     1) 1)我们的电池的最大容量为200Ah、最大放电和充电电流分别为200A 和80A。 上述 IC 是否适合给定的规格? 是的、这两种监测计都可以设置用于更高容量的应用。

    2) 2)根据数据表、  独立使用的 BQ78350-R1A 将使用 CEDV 算法而不是库仑计数算法来确定 SOC。 您能否评论一下 CEDV 算法与库仑计数算法相比有多精确? CEDV 算法是一种库仑计数算法、它还可以补偿电流负载和温度以获得更高的精度。

    3) 3)  BQ78350-R1A 是否 需要 其配套前端才能运行、或者它是否可以与 BQ7791506 (或其他保护 IC)等其他前端配合使用? 它需要配套的电池监控器(BQ76940、BQ76930或 BQ76920)

    我认为它需要来自 BQ7791506中未提供的前端的通信  

     此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Matt 的详细解释。  

    这确实很有帮助。  

    谢谢

    曼达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生