This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14006:可编程输出直流/直流转换器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933365/lmr14006-programmable-output-dc-dc-converter

器件型号:LMR14006

嗨!

本文 https://www.ti.com/lit/an/slyt777/slyt777.pdf?ts=1597909097823 (图10)中提到的采用 LMR14006转换器的植入式设计。

转换器的直流输出由通过电阻器馈送到 FB 引脚的 PWM 进行设置。 直流电压值正常、与计算结果匹配。

但是、我对使用示波器测量的直流波形不满意。 我连接了几个具有不同电压输出的采样(信号 AC 耦合以获得更好的视图)。 我可以看到、2.1MHz 脉冲的节拍很好、有时还有一些其他干扰不太好。

是否有通用技术来保持直流值清洁、而不会 对多个电压输出值产生干扰?

我的输入为24V、输出应在5V 至20V 范围内变化、负载约为100 - 300mA。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请帮您上传原理图和布局吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加的图片、希望能提供有用的信息。

    J2有一根跳线、用于连接1和2引脚。 我还尝试将 PWM 频率提高到2.1MHz 以上-仍然不幸运。 并尝试使用 DAC 来设置输出电压(PWM 与原理图断开连接)-我认为干扰会稍微好一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来电感器很大、输出电容器很小、因此开关可能不稳定。 请更改为3.3uH 电感器和10uF 电容器。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨!

    谢谢、我将尝试您的价值观并尽快做出响应。 不幸的是、需要一些时间才能实现"我的"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我将关闭此主题、如果您有任何进一步的更新、您可以重新打开它或启动新帖子、谢谢。