嗨!
本文 https://www.ti.com/lit/an/slyt777/slyt777.pdf?ts=1597909097823 (图10)中提到的采用 LMR14006转换器的植入式设计。
转换器的直流输出由通过电阻器馈送到 FB 引脚的 PWM 进行设置。 直流电压值正常、与计算结果匹配。
但是、我对使用示波器测量的直流波形不满意。 我连接了几个具有不同电压输出的采样(信号 AC 耦合以获得更好的视图)。 我可以看到、2.1MHz 脉冲的节拍很好、有时还有一些其他干扰不太好。
是否有通用技术来保持直流值清洁、而不会 对多个电压输出值产生干扰?
我的输入为24V、输出应在5V 至20V 范围内变化、负载约为100 - 300mA。
谢谢!