This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132S:150mA 输出应用的系统设计问题

Guru**** 2636695 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65132S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934584/tps65132s-system-design-question-for-150ma-output-application

器件型号:TPS65132S

大家好、

客户现在正在使用 TPS65132S 来实现150mA 输出

其 BOM 为:L=2.2uH;C2=10uF;C4=4.7uF;C3=10uF;C5=20uF

他们想知道此 BOM 是否可行。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    是的、该 BOM 在150mA 模式下对于 TPS65132S 应该可以正常工作。

    此致、

    辽卡特