请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22810 您好!
我现在使用的是 TPS22810器件、EN/UVLO 通过100k 电阻器连接到 VIN。 EN/UVLO 引脚没有独立控制。
我正在考虑在 VIN 和 EN/UVLO 之间添加一个分压器、以便在 VIN 达到6V 时打开器件。 因此、分压器仅在 VIN 处出现6V 电压时才会为该引脚生成高于阈值的电压、而不会更早出现。 我的问题是、从数据表中、我不确定与此相关的规格。
在数据表中有 两个规格:VUVr 和 Venr (见下文)。 以下哪一项是该引脚触发使能的上升阈值?