This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:使用分压器实现 EN/UVLO

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934786/tps22810-using-voltage-divider-for-en-uvlo

器件型号:TPS22810

您好!

我现在使用的是 TPS22810器件、EN/UVLO 通过100k 电阻器连接到 VIN。  EN/UVLO 引脚没有独立控制。

我正在考虑在 VIN 和 EN/UVLO 之间添加一个分压器、以便在 VIN 达到6V 时打开器件。  因此、分压器仅在 VIN 处出现6V 电压时才会为该引脚生成高于阈值的电压、而不会更早出现。  我的问题是、从数据表中、我不确定与此相关的规格。

在数据表中有 两个规格:VUVr 和 Venr (见下文)。  以下哪一项是该引脚触发使能的上升阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    V_UVR 阈值是指 VIN 引脚上的内部 UVLO 阈值。 任何低于 Vin 引脚上此阈值的电压都不会开启器件。

    V_ENR 阈值就是您要查找的值。 可以将其视为器件的 V_IH。 高于该值的电压将通过 EN 引脚打开器件。

    感谢您在设计中使用 TI 电源开关!