Other Parts Discussed in Thread: TPS1663
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1663 对于 TPS1663的 Cout 要求、已经有几个问题、但我有一个特定的请求。 我的系统有一个2200uF 电解电容器连接到 Vout、但没有陶瓷电容器。 是否需要陶瓷输出电容器或位于 OUT 引脚旁边的电容器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.