This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:输出电容器要求

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930010/tps1663-output-capacitor-requirements

器件型号:TPS1663

对于 TPS1663的 Cout 要求、已经有几个问题、但我有一个特定的请求。  我的系统有一个2200uF 电解电容器连接到 Vout、但没有陶瓷电容器。  是否需要陶瓷输出电容器或位于 OUT 引脚旁边的电容器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持!

    我建议在器 件附近的输出端添加1uF 陶瓷电容器、以便在热短路等快速故障事件期间更有效地限制输出电压压压摆率。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的情况下、TPS1663输出仅连接到 LED 和其他内部电路、不存在用户可访问的输出或其他热短路的可能性。  仍然需要或推荐1uF 陶瓷电容器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在这种情况下、您可以放松对1uF 陶瓷电容器的要求。

    此致、Rakesh