This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:BQ24172在不同的系统模式下设定不同的充电电流

Guru**** 2502015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934567/bq24172-bq24172-set-different-charging-current-under-different-system-mode

器件型号:BQ24172

你(们)好

我的客户希望在系统处于不同模式时设置不同的充电电流。

当系统处于待机模式时、他们希望使用4A 为3节串联电池充电。 在系统处于工作模式时为电池充电0.8A。

原理图如下所示:

是否可行?

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    请您再详细说明一下操作吗? 在待机模式下、Q33和 Q1334何时开路或短路?  在工作模式下、Q33和 Q1334何时开路或短路?

    谢谢、

    Ricardo