Other Parts Discussed in Thread: LM5180, LM5180EVM-S05
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5180 你(们)好。
我们正在针对我们的电源应用验证 LM5180。
我指 的是 SNVU592D 并 按原样使用评估板 LM5180EVM-S05。 (输入电容器的偏差仅为220微法拉-高于设计中的建议值)
在测试过程中、我们有一些观察结果
1.仅在启动时,如果我保持800mA 直流负载并打开输入(10V 至60V 之间的任何输入电压),则输出电压仅为零,并保持为零,直到我将负载降低至330mA。
2.此处的输出仅在负载低于330mA 时可用
3.这在我们的设计中是不允许的,因此请建议解决方法