This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:LM5180评估

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180, LM5180EVM-S05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934037/lm5180-lm5180-evaluation

器件型号:LM5180

你(们)好。

我们正在针对我们的电源应用验证 LM5180。

我指 的是 SNVU592D 并 按原样使用评估板 LM5180EVM-S05。 (输入电容器的偏差仅为220微法拉-高于设计中的建议值)

在测试过程中、我们有一些观察结果

1.仅在启动时,如果我保持800mA 直流负载并打开输入(10V 至60V 之间的任何输入电压),则输出电压仅为零,并保持为零,直到我将负载降低至330mA。

2.此处的输出仅在负载低于330mA 时可用

3.这在我们的设计中是不允许的,因此请建议解决方法

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5180.pdf?ts=1597724251931&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FsearchTerm%253Dlm5180

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您留下您的电子邮件地址、我会将您的问题转发给专业工程师、同时向您发送副本、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    santosh.kulthe@rishabh.co.in

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经向您发送了一封电子邮件、我将关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我没有收到任何邮件来解决我的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请再次选中您的邮箱、谢谢。