Other Parts Discussed in Thread: LM5164
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5164-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5164
大家好、
我对 LM5164的 PGOOD 引脚操作有疑问。
以下是要求:-
如果直流/直流输出电压高于额定输出的110%或低于额定输出的90%、则应通知 ECU。
是否可以通过 PGOOD 引脚满足此要求?
方框图显示 PGOOD 引脚比较器将其值与 FB 值的90%进行比较。 110%呢?
谢谢、
Rohan Patwardhan