This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:PGOOD 运行

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933319/lm5164-q1-pgood-operation

器件型号:LM5164-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5164

大家好、

我对 LM5164的 PGOOD 引脚操作有疑问。

以下是要求:-

如果直流/直流输出电压高于额定输出的110%或低于额定输出的90%、则应通知 ECU。

是否可以通过 PGOOD 引脚满足此要求?

方框图显示 PGOOD 引脚比较器将其值与 FB 值的90%进行比较。 110%呢?

谢谢、

Rohan Patwardhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 FB 电压超过内部基准 VREF 的95%时、内部 PGOOD 开关关闭、PGOOD 可通过外部上拉电阻上拉为高电平。 Ω FB 电压降至 VREF 的90%以下、内部25 μ A PGOOD 开关会打开、PGOOD 被拉低、以指示输出电压超出稳压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    因此、这意味着对于较高电压轨的输出短路、无法使用 PGOOD 状态?

    谢谢、

    罗汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、符合上述说明。