Other Parts Discussed in Thread: BQ25150
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25150 BCP 团队、您好!
我代表我的客户有一个问题。
- 连接 ADCIN 和 IMAX 是否正常? 数据表显示 ADCIN 不应保持未连接状态,它们不使用 ADCIN 功能,并且考虑到它是其中一个内部球,它们将 IMAX 信号传递到 C4 (ADCIN)。
- 它们的系统可测量电池的温度、因此不需要 TS 引脚。 是否可以仅将温度值(从电池组读取)写入 bq25150寄存器,而不是使用它自己的测量系统? 他们希望使用热/冷 JEITA 电池充电安全功能。