This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:我能否将温度写入寄存器而不是使用 TS? 我可以将 ADCIN 和 IMAX 绑定在一起吗?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934401/bq25150-can-i-write-temperature-to-the-register-instead-of-using-ts-and-can-i-tie-adcin-and-imax-together

器件型号:BQ25150

BCP 团队、您好!

我代表我的客户有一个问题。

  1. 连接 ADCIN 和 IMAX 是否正常?  数据表显示 ADCIN 不应保持未连接状态,它们不使用 ADCIN 功能,并且考虑到它是其中一个内部球,它们将 IMAX 信号传递到 C4 (ADCIN)。
  2. 它们的系统可测量电池的温度、因此不需要 TS 引脚。 是否可以仅将温度值(从电池组读取)写入 bq25150寄存器,而不是使用它自己的测量系统? 他们希望使用热/冷 JEITA 电池充电安全功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有另一个后续问题。  

    为了在活动电池模式下通过 I2C 进行通信、您必须在/LP 为低电平时保持/MR 低电平。 /LP 有一个内部下拉电阻器、因此它也可以保持悬空。 您必须保持/MR 为低电平才能在 I2C 中进行通信。 一旦/MR 变为高电平、器件将返回低功耗模式、您将无法通过 I2C 进行通信。

    是这样吗? 我看到、如果你保持/MR 长达 thwreset、那么芯片将复位。 这是否意味着如果有源电池模式下的通信要在有源电池模式下进行、则活动电池模式通信只能在短于该重置的时间内进行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    1) 1)您可以将引脚接地。 此外、将 ADCIN 引脚悬空也没有问题。  

    2) 2) TS 功能可在寄存器0x17中被禁用、前提是它们不打算使用它。

    3) 3)您可以拉高/LP、器件将处于工作模式。