Other Parts Discussed in Thread: BQ25887
您好!
我在原型中使用的是 BQ25887、并且愿意使用默认设置(无主机)。 当@芯片时、如果将 USB 电压设置为在最大电流为3.5A 时提供5.5V 的电源、我将无法获得充电器来为电池充电。
当调试的时候、我的引脚 PG 和 STAT 更改为1、这似乎意味着 USB 电压不符合要求、但我确信它在5.5V 和3.5A 时会达到要求。
您在下面的设计中是否预见到了错误?
感谢您的帮助。
此致
何塞
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ25887
您好!
我在原型中使用的是 BQ25887、并且愿意使用默认设置(无主机)。 当@芯片时、如果将 USB 电压设置为在最大电流为3.5A 时提供5.5V 的电源、我将无法获得充电器来为电池充电。
当调试的时候、我的引脚 PG 和 STAT 更改为1、这似乎意味着 USB 电压不符合要求、但我确信它在5.5V 和3.5A 时会达到要求。
您在下面的设计中是否预见到了错误?
感谢您的帮助。
此致
何塞
何塞、
读取组件值真的很困难。 以下是可能影响输入电流限制的因素:
启动时、BQ25887将使用最低值作为输入电流限制。
谢谢、
Ricardo