This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:BQ25887有效 USB 电源检测

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25887

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932716/bq25887-bq25887-valid-usb-power-detection

器件型号:BQ25887

您好!

我在原型中使用的是 BQ25887、并且愿意使用默认设置(无主机)。 当@芯片时、如果将 USB 电压设置为在最大电流为3.5A 时提供5.5V 的电源、我将无法获得充电器来为电池充电。  

当调试的时候、我的引脚 PG 和 STAT 更改为1、这似乎意味着 USB 电压不符合要求、但我确信它在5.5V 和3.5A 时会达到要求。

您在下面的设计中是否预见到了错误?

感谢您的帮助。

此致

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞、

    我看不到您的附件。 请重新上传并回复。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望这样做会更好。

    谢谢

    此致

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞、

    我看到您的 PSEL 引脚被上拉至 VCC。  高电平表示 USB 主机电源(500mA)、低电平表示适配器电源(3.0A)。 请通过短接至 GND 将 PSEL 拉至低电平。

    我希望这可以解决您的问题、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    感谢您的帮助、我已将 PSEL 更改为 GND、但没有变化。

    PG 仍然为高电平、我没有从 USB 流出的电流。

    谢谢

    此致

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 的应用工程师是否对此帖子有任何反馈以帮助我解决问题?

    谢谢

    此致

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞、

    读取组件值真的很困难。 以下是可能影响输入电流限制的因素:

    1. PSEL:(我们已经检查过、PSEL 应该是您的应用的低电平)
    2. ILIM:这由 R_ILIM 设置、并作为 I_INMAX (最大输入电流)= K_ILIM (1110 A /欧姆)/R_ILIM 运行。 我认为我看到的是10k、但这不是有效值。 请将此引脚短接至 GND 或禁用 EN_ILIM 位以排除此问题。
    3. ICO 例程:这在启动时发生。 请检查 ICO_ILIM 寄存器以查看例程设置了什么值
    4. IINDPM:请报告 IINDPM 寄存器显示的值。

    启动时、BQ25887将使用最低值作为输入电流限制。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    我刚刚尝试过上面的第2点(接地引脚 ILIM)、但结果仍然相同。

    我尝试使用具有默认配置的芯片、而不写入和读取芯片。

     如果出现问题、是否可以重置为出厂设置?

    谢谢

    此致

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞、

    您能描述一下您的 TS 连接吗? 我看到从 TS 到 GND 为30.1k、从 TS 到 REGN 为5.23k。 我看到 TS 和 GND 之间的其他组件、但看不到它们是什么。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    我在原理图上有多个 CTN 的10K、但只有一个连接、另一个连接是为了实现布局灵活性、但未安装。 因此、它基本上是30K 从 TS 到 GND、并联10K CTN。  并将5.2K 从 TS 更正为 REGN。

    正确吗?

    是否可以在 μ I²C 中没有连接来重置为默认出厂参数?

    谢谢

    此致

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞、

    下电上电(移除电池和 VBUS)会将器件重置为出厂默认设置。 您能否测量 CD 和 VBAT 上的电压?

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    仍然是问题、 CD=0V 并且 VBATT = 7.54V 并且仍然没有电流为 Vbatt 充电、PG 和 Stat 仍为5V。

    谢谢

    此致

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞、

    是否可以发送寄存器转储? 状态位可能会告诉我们发生了什么情况。

    谢谢、

    Ricardo