主题中讨论的其他器件:BQ24040、 TPS2553
你(们)好
我使用 TI webench 获得一个具有以下参数的转换器:6.5A 55V 输入、5.5V A 0.5A 输出。 我使用的是 LMR16006X。
输出端连接到电流限制为1A 的单节锂离子充电器(BQ24040)。在转换器和充电器之间、有一个电源多路复用器、因为我有一个可提供1A 电流的第二电源、这就是限制为1A 的原因
当我连接电池时、充电电流接近1A。我了解到 LMR16006X 可以提供该电流、因为它具有脉冲到脉冲电流限制、并且典型电流限制为1.2A 及其过流保护。
我对电流没有问题、但它会产生我没有考虑过的热量。
1 A 电流可能是连续的、问题是、是否有办法使转换器不会修改设计? 也许您可以告诉我一些热建议或限制转换器中电流的方法、或者我是否必须更改转换器?
在选择更改转换器之前、请考虑是否有方法。 我无法更改电源多路复用器或充电器中的电流限制。