This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006:转换器提供的电流大于数据表中指定的最大值

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, LMR16006, TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933662/lmr16006-converter-supply-more-current-than-the-maximum-specified-in-datasheet

器件型号:LMR16006
主题中讨论的其他器件:BQ24040TPS2553

你(们)好

我使用 TI webench 获得一个具有以下参数的转换器:6.5A 55V 输入、5.5V A 0.5A 输出。 我使用的是 LMR16006X。

输出端连接到电流限制为1A 的单节锂离子充电器(BQ24040)。在转换器和充电器之间、有一个电源多路复用器、因为我有一个可提供1A 电流的第二电源、这就是限制为1A 的原因  

当我连接电池时、充电电流接近1A。我了解到 LMR16006X 可以提供该电流、因为它具有脉冲到脉冲电流限制、并且典型电流限制为1.2A 及其过流保护。

我对电流没有问题、但它会产生我没有考虑过的热量。  

1 A 电流可能是连续的、问题是、是否有办法使转换器不会修改设计? 也许您可以告诉我一些热建议或限制转换器中电流的方法、或者我是否必须更改转换器?  

在选择更改转换器之前、请考虑是否有方法。 我无法更改电源多路复用器或充电器中的电流限制。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asael:

    1A 是 LMR16006的过载情况、

    一种可能的方法是使用10uH--15uH 等较小的电感器、饱和电流为1.5A。 这将限制0.6A 的平均输出电流。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy 感谢您提供信息。

    我找到了一个解决方案、但我有一个问题。 我想使用电流限制开关(TPS2553)将电流限制在500mA、问题是:如果我认为充电器可以始终请求1A 电流、¿TPS2553可以处理该电流并保持0.5A 电流、还是会在0.5A 和1A 之间持续切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asael:

    在此配置中、充电器将作为具有最低压降的旁路开关工作、TPS2553将作为具有500mA 恒定充电电流的电池充电器工作。

    B R

    Andy