This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116-Q1:电压电压

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933929/tlc59116-q1-vol-voltage

器件型号:TLC59116-Q1

大家好、

在这里为您提供了快速的数据表说明问题。 我们提到 VLED 电压必须大于 Vf + VOL:

在规格表中、仅提及 VOL:

我假设该 VOL 电压在0.4V 时为静态电压、因此 VLED 电压应大于 Vf + 0.4V。 感谢您的帮助和澄清!

此致、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    VOL 是灌电流的压降、0.4V 仅与20mA 输出相关。

    因此,我们建议客户在设计时保持1V 电压,例如 Vled>1V+VF