请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC59116-Q1 大家好、
在这里为您提供了快速的数据表说明问题。 我们提到 VLED 电压必须大于 Vf + VOL:
在规格表中、仅提及 VOL:
我假设该 VOL 电压在0.4V 时为静态电压、因此 VLED 电压应大于 Vf + 0.4V。 感谢您的帮助和澄清!
此致、
Andy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在这里为您提供了快速的数据表说明问题。 我们提到 VLED 电压必须大于 Vf + VOL:
在规格表中、仅提及 VOL:
我假设该 VOL 电压在0.4V 时为静态电压、因此 VLED 电压应大于 Vf + 0.4V。 感谢您的帮助和澄清!
此致、
Andy