This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:在 bqStudio 中解开 bq34110封装

Guru**** 2595580 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34110, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934058/bq34110evm-796-unseal-bq34110-in-bqstudio

器件型号:BQ34110EVM-796
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ34110EV2400

您好!

我遇到问题、仪表数次进入密封模式(没有我的命令)。 在我能够通过 bqstudio 中的命令(解封)解封它之前。 但现在它不会清除运行状态中的 SEC0位。

我曾尝试重新编程密钥以进行解封(以前是否执行过、它可以正常工作)、但它似乎是无用的。

有人可以建议、如何退出密封模式? 我将 bq34110 EVM 和 EV2400与 bqStudio 结合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyacheslav、

    您将需要完全访问和取消密封键。

    发送方式与现在的方式不同。 您需要单独发送它们。

    先解封、然后完全访问。

    谢谢!