请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2547 主题中讨论的其他器件: TPS2541
我正在设计一个支持 BC v1.2电池充电模式的4端口 USB 集线器。 每个下行端口将有一个 TPS2547来控制端口电源。 由于我使用的集线器控制器将处理所需的任何电池充电握手、因此下游端口的 TPS2547不需要提供电池充电握手信号。
如果 TPS2547处于 SDP1模式:
CTL1 = 1
CTL2 = 1
CTL3 = 0
ILIM_SEL = 1或0
在此模式下、D+和 D-信号线是否直接通过 TPS2547?