This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2547:如果处于 SDP 模式、Data+和 Data-行是否直接通过器件?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2547, TPS2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933609/tps2547-are-the-data-and-data--lines-passed-straight-through-the-device-if-it-is-in-sdp-mode

器件型号:TPS2547
主题中讨论的其他器件: TPS2541

我正在设计一个支持 BC v1.2电池充电模式的4端口 USB 集线器。 每个下行端口将有一个 TPS2547来控制端口电源。  由于我使用的集线器控制器将处理所需的任何电池充电握手、因此下游端口的 TPS2547不需要提供电池充电握手信号。  

如果 TPS2547处于 SDP1模式:

CTL1 = 1

CTL2 = 1

CTL3 = 0

ILIM_SEL = 1或0

在此模式下、D+和 D-信号线是否直接通过 TPS2547?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    我已将此问题指派给相关专家、他们将很快返回给您。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、当 TPS2547处于 SDP 模式时、它会绕过通过器件的 DP/DM 线路而不改变信号  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的简短回答。  

    TPS2541也是如此吗? (在 SDP 模式下、数据+和数据-线在不改变信号的情况下通过器件。)

    谢谢、

    Cameron Bolton