Other Parts Discussed in Thread: TPS53820
您好!
我想知道是否可以更改 TPS53820的输出电压值。
在该参考设计中、它是1V 和1.8V。
如果 我想针对 我的应用更改为1.2V 和1.8V、这是可行的吗? 如果可能、如何操作?
请帮助我了解。
谢谢
Adarsha A N
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 、钱 Chen、
感谢您的回复。
应用程序将位于服务器主板中。
我正在寻找即将停产的双路输出 POL (IR3891 Infineon)的替代产品。
使用12V 输入时、我 希望生成1.2V (4A)和1.8V (2A) 输出、以便为 微控制器和 FPGA 以及其他一些电路供电。
我已经检查 了 TPS53820 数据表,找不到可编程输出电压范围... 它是1V (PVCCANA)和1.8V... 设计中的一个重要组成部分。
我的第一个偏好是在 没有 I2C 接口的情况下配置输出电压。
如果无法实现 、请告诉我有关 i2c 接口编程和可编程输出范围的过程。
您可以建议使用 TI 的其他器件来满足不带 I2C 接口的要求。
谢谢、此致
Adarsha A N
谢谢、此致
Adarsha A N