This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53820:tps53820

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933290/tps53820-tps53820

器件型号:TPS53820

您好!

我想知道是否可以更改 TPS53820的输出电压值。

在该参考设计中、它是1V 和1.8V。

如果 我想针对  我的应用更改为1.2V 和1.8V、这是可行的吗? 如果可能、如何操作?

请帮助我了解。

谢谢  

Adarsha A N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsha:  

    Vout 可通过 I2C 进行编程。  

    您能告诉我应用信息吗? 如何在您的应用中使用 TPS53820?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢您的回复。

    应用程序将位于服务器主板中。

    我正在寻找即将停产的双路输出 POL (IR3891 Infineon)的替代产品。

     使用12V 输入时、我 希望生成1.2V (4A)和1.8V (2A) 输出、以便为 微控制器和 FPGA 以及其他一些电路供电。

    我已经检查  了 TPS53820 数据表,找不到可编程输出电压范围... 它是1V (PVCCANA)和1.8V... 设计中的一个重要组成部分。

    我的第一个偏好是在 没有 I2C 接口的情况下配置输出电压。

    如果无法实现  、请告诉我有关 i2c 接口编程和可编程输出范围的过程。

    您可以建议使用 TI 的其他器件来满足不带 I2C 接口的要求。

    谢谢、此致

    Adarsha A N

    谢谢、此致

    Adarsha A N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsha:  

    我刚刚发送了一封包含我的电子邮件地址的邮件。  

    您可以通过电子邮件联系我吗? 我们将为您提供离线支持。  

    谢谢