This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:TPS61169

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932247/tps61169-tps61169

器件型号:TPS61169

大家好、

我们计划在设计中将 TPS61169用作 IR LED 驱动器。 要求如下、

  • 输入电压  :5V
  • 输出电压:18.6V  
  • 输出电流:100mA  

在数据表中、它显示电感器值为4.7-10uH。 但在我的计算中、 为了满足我们的要求、还需要22uf 来将纹波电流降至40%以下。

因此、请告诉我是否可以使用10uH 的电流来跟踪该设计。

请在下面找到我的设计的快照、

请尽快回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两张照片似乎是坏的,请。 再次上传。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用大于10uH 的电流。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuan Shao、您好!

    感谢您的支持。  

    这里还有一个疑问要澄清、我是否可以使用  TPS61169通过5V 电源设计18.8V @ 100mA? 此外、请为此设计建议合适的电感器值。 请注意、该设计适用于 IR LED 驱动器应用。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、对于电感器设计、它取决于您的要求、例如电流纹波、额定电流、饱和电流和 Rdc 等。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白。

    该应用用于红外 LED 供电。 在这些条件下、我们通常选择了多少电流纹波? 在我的计算中、额定电流为400mA、因此饱和电流= 1.25x400mA = 500mA。 毫无疑问、在这种情况下、我们可以接受多大的纹波。 虽然我采用10uF 设计、但由于300mA 开关约为额定电流的80%、因此纹波峰峰值。 在这种情况下、这是否是一个问题?

    此外、IC 特性适用于 LED 驱动器、它们给出了4.7uH 至10uH 的建议电感器值。 这使 我感到困惑、以至于纹波不是问题。 请在这里帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的电感器值是某些特定测试条件下的典型值、您可以根据设计要求设计电感器。

    80%的纹波有点大、建议低于40%。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。