请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS56637 TPS56637是一款具有集成 MOSFET 的高效、高电压输入、易于使用的同步降压转换器。
凭借4.5V 至28V 的宽工作输入电压范围、TPS56637非常适合由12V、19V、24V 总线电源轨供电的系统。 它支持高达6A 的持续输出电流。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.