This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:测试--- TPS56637

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933663/tps56637-test-----tps56637

器件型号:TPS56637

TPS56637是一款具有集成 MOSFET 的高效、高电压输入、易于使用的同步降压转换器。
凭借4.5V 至28V 的宽工作输入电压范围、TPS56637非常适合由12V、19V、24V 总线电源轨供电的系统。 它支持高达6A 的持续输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 它是4.5V-28V、6A 部件。

    谢谢。

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、建议在系统由24V 长电源线供电时添加带 ESR 或 TVS 二极管的 AE。 :)   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好主意、谢谢 Bruce bro。  )