This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:非单调栅极会导致过高的开关损耗

Guru**** 1281240 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, CSD19534Q5A, TPS2819, LM3478EVAL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931444/lm3478-non-monotonic-gate-causing-too-high-switching-loss

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: CSD19534Q5ATPS2819

我 的栅极信号会出现非单调上升、导致非常高的开关损耗、从而损坏 FET、我尝试了多种不同的 FET、范围从(Qg 为55nC、RDS (on)为2.8mΩ Ω)到(Qg 为6.9nC、RDS (on)为32mΩ Ω)、以及中间、 我遇到了所有这些问题。

尽管在极低的功率级别下仍然存在干扰、但功率级别确实会影响边沿。  

此电路是一个以700kHz 运行的24V 至48V 60W 升压转换器

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定是否已正确上传跟踪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您使用 LM3478。  波形表明您的布局在栅极驱动信号参数沿线具有显著的布线电感。  添加一个栅极电阻器(尝试2至5欧姆)应该有助于消除此类振铃。   如果可以、请通过将栅极布线和返回布线紧密并排来改进布局。   

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复、是的、这是我第一次尝试、因此我重新布线、使栅极尽可能短(5mm)、并且其下方有3层未指示的0V 平面。 我还尝试使用不同值的电阻器来尝试将其移除、请参阅附加的10OHM 栅极电阻器的栅极信号。

    在漏极的开关过程中会产生这种效应、就好像我有高电容耦合一样、尽管我在10pF 附近使用了超低的 CRSS 值 FET、而且我的路由物理上无法耦合这么多。 我的设计最初是通过使用 csd19534q5a FET 开始的、从我可以看出、该 FET 的性价比非常高。  

    我的下一个步骤是使用 TPS2819进行实验、以重新驱动栅极信号、并缓慢地将我的组件移到您的评估板布局、以查看我是否可以在该布局上看到类似的问题。

    感谢您对此的支持。

    James

      

    CH1:在 P6243 1GHz FET 探针上获取10 Ω 电阻器栅极信号

    CH1:在 P6243 500MHz 无源探头上获取漏极信号

    CH3:在 P6138 500MHz 无源探头上获取的栅极信号

    CH2:在 P6243 1GHz FET 探针上获取的源信号

    它也会随负载而变化、下面显示的模式是我无法解释的。

    48V 130mA

    48V 140mA

    48V 150mA

    48V 160mA

    48V 170mA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 James:

    感谢您提供波形。  如果您正确测量信号(如使用下面所示的探针)、则栅极驱动器中仍然存在振荡。  我不认为您应该使用外部驱动器。  您可以将栅极电阻器升高到20欧姆甚至30欧姆、以查看是否可以消除振铃阻尼。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的消息、我的所有栅极信号都是在 P6243 1GHz FET 探针上获取的、其接地基准靠近 IC 的电源接地、因此我相信我的范围界定是准确的、我仍然看到这一点  

      

    谢谢

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚收到 LM3478EVAL 升压板、开箱即用、输入为5V、这是栅极信号、FET 阈值电压处的干扰与我的相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    只是为了确认、您是否看到 FET 在损坏之前变得过热?

    谢谢、

    银城