This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:HPB 模式

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933261/bq24780s-hpb-mode

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件:BQ24780

大家好、  

bq24780有一个问题。

如数据表所述,当 IADP>FDPM_RISE (107%*IINDPM 或115%*IINDPM)时,将启用 HPB 模式。 但是,还有一个参数 FDPM_FALL (93%*IINDPM 或85%*IINDPM )。 我想知道 FDPM_FALL 的描述是什么。

我们假设 FDPM_FALL 是退出 HPB 模式的下降阈值、但我们在 EVM 上发现、一旦 IADP 低于 IINDPM、BUCK 模式将工作、HPB 模式将退出。 您能否帮助评论如何测试 FDPM_FALL 参数(93%或85%)? 谢谢!

 BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发帖。 我们将离线连接。