请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24780S 主题中讨论的其他器件:BQ24780
大家好、
bq24780有一个问题。
如数据表所述,当 IADP>FDPM_RISE (107%*IINDPM 或115%*IINDPM)时,将启用 HPB 模式。 但是,还有一个参数 FDPM_FALL (93%*IINDPM 或85%*IINDPM )。 我想知道 FDPM_FALL 的描述是什么。
我们假设 FDPM_FALL 是退出 HPB 模式的下降阈值、但我们在 EVM 上发现、一旦 IADP 低于 IINDPM、BUCK 模式将工作、HPB 模式将退出。 您能否帮助评论如何测试 FDPM_FALL 参数(93%或85%)? 谢谢!
BRS
假设