This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:bq25619问题。

Guru**** 2525080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933515/bq25619-bq25619-questions

器件型号:BQ25619

您好、先生、

我们在新项目中采用了 DIN bq25619、您是否愿意帮助回答以下2个问题?

1.请帮助计算 TS 电阻器0~45°C、连接 NTC 电阻器。

2.请告知低于10K 电阻器的用途是什么? 0402/0201是否正常?  

e2e.ti.com/.../10K_2D00_NTC_08FF_1a_09FF_.pdf

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    对于 RT1和 RT2计算工具、请参阅 http://www.ti.com/lit/zip/slurax7。 虽然它是为 BQ2589x 开发的、但原理 相似、只需进行一些更改即可用于 BQ25619。

    2.可选的10kohm 电阻器是为了提高稳健性。 0402尺寸应该正常。

    谢谢、

    宁。