This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:如何通过 TPH/TPL/BT 识别 PD 上的 PSE 分配功率?

Guru**** 1935010 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932907/tps2373-how-to-identify-pse-allocated-power-at-pd-via-tph-tpl-bt

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件:TPS23880

大家好、

如何使用 TPH/TPL 引脚来识别 PSE 分配的功率是否低于 PD 请求的功率?  

假设 PD 设置为8级、PSE 为3类、5级和6级的 TPH/TPL/BT 引脚状态相同(低/高/低)

如何知道 PD 的可用功率为40W? 还是51W?  

Muhsiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下其他文章 :https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/915710

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回复。 我想与您确认我的理解是否正确。  

    根据 TPS23880数据表9-2 PD 功率降级表。  

    示例1:如果8类 PD 连接了75W 有限 PSE 端口、则请求的分类报告"8类"、而分配的分类报告"6类"。

    示例2:如果8类 PD 连接了60W 有限 PSE 端口、则请求的分类报告"8类"、而分配的分类报告"6类"。

    这 种功率降级机制是否由 IEEE 802.3定义? 还是取决于 PSE 控制器?

    谢谢你。

    Muhsiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhsiu、

    功率降级是 IEEE802.3.bt 标准的一部分。 请参阅我们的电源降级培训视频 :https://training.ti.com/understanding-power-demotion-tis-ieee8023bt-powered-devices-pd

    此外、以下 E2E 帖子可能有助于您了解: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/743353?-FAQ-PoE-Understanding-Power-Demotion

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

x 出现错误。请重试或与管理员联系。