This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240-Q1:输入电压为 Vout 时的压降

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54240-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932499/tps54240-q1-voltage-drop-when-vin-vout

器件型号:TPS54240-Q1

尊敬的团队:

客户希望在汽车应用中设计12~24Vin 至12Vout/2A。 我发现 TPS54240-Q1可在100%占空比下运行。

我想与您再次确认12Vin 至12Vout/2A 满负载应用中的输出电压降。 谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于实际的电感器选择和 PCB 布线电阻、因为这里的压降是不可避免的。 在设计良好的电路板中、压降通常小于1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    如果客户希望100%占空比(HS MOSFET)、并且12V 输出电压降必须小于500mV。

    我们是否有合适的解决方案?

    12~24Vin 至12Vout/2A

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为高侧 MOSFET 具有410 (最大值) RDS (on)、所以它本身将具有820mV 的压降。 电感器的 DCR 也会进一步下降。